This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:操作 ADS1278的代码示例

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745052/ads1278-code-example-to-operate-the-ads1278

器件型号:ADS1278

我正在寻找有关如何操作24位 ADC (ADS1278、1274)的示例代码。 具体而言、我正在尝试了解如何建立 SPI 通信。 我在数据表中看到、SYNC 引脚充当芯片选择、但我想查看一个示例以确保正确。

相关问题:(e2e.ti.com/.../665443)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您发帖。

    如果您不介意、我可以将固件源发送到您的配置文件中的电子邮件地址。

    您在数据表中的哪个位置看到了 SYNC 引脚的描述? 我不认为这是一项预期功能。 SYNC 用于重新启动 ADC 转换、以实现与其他 ADS127x 器件或其他外部中断的同步。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请发送。

    在数据表的第27页上、我读出 SYNC 和 DRDY 之间的相互作用、因为 SYNC 必须变为低电平然后高电平才能获得有效数据。 一位同事同意这项评估,所以我来 这里看看这是否是目的。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已发送代码。

    /SYNC 引脚仅用于将转换同步到其他 ADS127x 器件或外部事件。 此器件上没有芯片选择引脚、接口始终处于活动状态。 上电后、第一个/DRDY 下降沿指示内部复位已完成、并且有有效数据可读取。 之后每个后续下降沿都会输出新数据。

    此致、