This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:输出电压

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745102/dac8775-output-voltage

器件型号:DAC8775

你(们)好,先生  

我是否知道在电源重新打开时,任何 DAC 都可以保持输出电压而无需任何 SPI 命令?

例如,如果我设置 DAC 输出为-5V,当我重新打开电源时,DAC 输出仍为-5V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    对 DAC8775进行下电上电后、所有寄存器都将恢复到数据表8.5节寄存器映射中列出的默认值。 当电源再次启动时、输出将被禁用、并且必须通过 SPI 重新配置以启用和设置输出。

    谢谢、
    Garrett