This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:内部 ESD 二极管的电流容量是多少?#39?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743525/ads7947-what-s-the-current-capacity-of-internal-esd-diode

器件型号:ADS7947

你(们)好  

客户想知道 内部 ESD 二极管的电流容量是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    通常、10mA 是 ADS7947中任何拉电流/灌电流的最大持续电流。 如果您需要更多详细信息、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的反馈、10mA 是 ADS7947的拉电流/灌电流。
    但我们的问题是关于每个模拟输入的内部 ESD 二极管。
    当将内部 ESD 二极管用作钳位二极管时、二极管可以处理的电流容量是多少?

    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对最大电流为10mA、但如果二极管预计会定期导通、我们通常建议将电流保持在1mA 以下。