请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLA2024 主题中讨论的其他器件: ADS1015
主席先生,你好:
对于 TLA2024IRUGR、共模输入阻抗为6Mohm@FSR =±2.048V
如果分压电阻值小于10Kohm、是否有必要在信号进入 ADC 引脚之前添加一个运算放大器以解决阻抗问题?
PS:目标精度为0.05%
谢谢!
塞缪尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.