This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:TLA2024的应用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744938/tla2024-the-application-of-the-tla2024

器件型号:TLA2024
主题中讨论的其他器件: ADS1015

主席先生,你好:

对于 TLA2024IRUGR、共模输入阻抗为6Mohm@FSR =±2.048V

如果分压电阻值小于10Kohm、是否有必要在信号进入 ADC 引脚之前添加一个运算放大器以解决阻抗问题?

PS:目标精度为0.05%

谢谢!

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    塞缪尔


    查看 TLA2024输入阻抗时、应同时考虑共模阻抗和差分阻抗。 在±2.048V MΩ 下运行时、共模输入阻抗将为6 MΩ、差分输入阻抗将为4.9。 输入阻抗建模方式如数据表中的图9所示。



    您可以根据上述结构准确计算误差。 但是、对于10kΩ Ω 的并联电阻、这将已经导致0.3%的增益误差。

    我要注意的是、TLA2024已经具有典型的0.05%增益误差(非最大值)、这是客户的目标精度。 如果您需要更好的性能、这可能不是要使用的器件。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joseph:
    你好。 很高兴收到您的回复。
    如果是单端应用、使用10kΩ Ω 并联电阻会导致什么增益误差?
    TLA2024的最差增益误差(最大值)是多少?

    我想检查应用的总增益误差。
    谢谢你。

    塞缪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔


    正如我在前一篇文章中提到的、仅由10kΩ Ω 电阻器引起的近似增益误差约为0.3%。 以这种方式来考虑、仅差分输入阻抗为4.9MΩ Ω。 与4.9MΩ Ω 并联的10kΩ Ω 电阻器似乎为9.9796kΩ Ω。 仅这一个10kΩ Ω 电阻器中就存在0.2%的误差。 共模阻抗的误差取决于 AINN 和 AINP 的特定值、但其影响可能使误差约为0.3%。

    此外、如果这是分压器的测量、那么电阻器容差也很重要。 如果客户使用0.1%电阻器、则分压器的误差约为0.2%(一个电阻器的最大误差为0.1%高电阻器、另一个电阻器的最大误差为0.1%低电阻器)。

    ADC 的增益误差典型值为0.05%。 我们不指定最大值。 如果该规格对客户很重要、则可使用 ADS1015、其中的增益误差指定为最大值0.25%。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joseph:
    我明白了。
    非常感谢!

    塞缪尔