This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:有关速度的问题

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745047/dac38j84-question-about-speed

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:DAC37J84EVMTSW14J10EVM

感谢您的快速响应。

然后、还有另一个困惑。 在表11中,如果每个通道的位数为16,采样频率为1.23GHz,则通过 SERDES 所需的数据为4*1.23G*16=78.72Gbps。 但这与表11中的最大 f_SerDes 不匹配。 我哪里出了问题?

 我想在 我的 Xilinx KC705开发板上使用 DAC37J84EVM。  

它们之间是否有任何有关接口协议的应用手册或教程?

谢谢

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于采用8b/10b 编码、实际上还有另一个1.25的乘法因子(增量因子为1.25x)

    但是、SERDES 速率保持在12.3Gbps、因为整个数据传输在8个通道之间共享。

    查看 KC705板的以下内容
    www.ti.com/.../slau580b.pdf
    -Kang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kang,

    那么、您的意思是、如果我想将 DAC38J84EVM 与 KC705配合使用、我必须将这个 TSW14J10插入器卡放在中间吗?

    谢谢你。

    -Weiyu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您希望使用 TI HSDC PRO 软件通过 Xilinx 评估板与 DAC38J84EVM 通信、则使用 TSW14J10。

    如果您想参考 TSW14J10EVM、可以参阅以下工具页面
    www.ti.com/.../TSW14J10EVM
    Xilinx 固件设计可从此处下载:
    www.ti.com/.../slac690
    -Kang