This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:Vcl削 波为+/- 312.5mV 时为 AMC1305 INL

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744868/amc1305m25-amc1305-inl-when-vclipping-is---312-5mv

器件型号:AMC1305M25

尊敬的团队:

客户想知道当 Vcl削 波为+/- 312.5mV 时 INL 如何?

从数据表第8页、我们可以看到 INL 为-4dB~4dB、测试条件为 AINP=-250mV~250mV、AINN=0V。 当 AINP=-312.5mV~-250mV、AINN=0V 时、INL 如何?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    感谢您的发帖!

    由于它超出了+/-250mV 输入电压范围建议的工作条件、因此未在数据表中进行规格说明。 由于该器件在-312.5mV~-250mV 范围内表现出更差的线性度、因此它将比建议的工作条件规格更差。