This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:有关速度的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/745033/dac38j84-question-about-speed

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: DAC37J84

我对该产品的速度有点困惑。  

在 DAC37J84 DAC38J84的数据表中、如果将插值选择为1、这是否意味着每个通道都可以输出16位1.23G 采样/秒信号?

另一方面、这是否意味着在7.2 (功能方框图)中、在上述模式下、SERDES 接口的每个输出都将产生16位1.23GHz 并行信号?

谢谢你。

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiyu、

    您的理解是正确的。

    -Kang