This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:最小电源

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744702/ads1118-min-supply

器件型号:ADS1118

我知道数据表指定了2V 至5.5V 之间的电源范围。

IC 在低电源电压下是否正常工作、例如-10%、或者是否会出现功能或性能下降?

电源引脚与实际 PGA 和 ADC 电源之间是否有某种 LDO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashkan、


    我对电源电压降至2V 以下时会发生什么情况没有任何具体的了解。 但是、如果器件能够可靠地在1.8V 电压下运行、我们可能已经指定了一些有限的运行。

    1.8V 电压下的器件可能会在 I2C 通信和操作方面出现问题。 在这两种情况下、结果都可能是器件不会运行(而是降低性能)。 在电源和内部电路之间没有一个 LDO 可以打开和关闭。


    吴约瑟