This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:采样模式问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744330/lm98725-question-of-sampling-mode

器件型号:LM98725

你(们)好

请参阅数据表32页。


根据上述文档、CDS 开关结构具有比 SH 模式更低的输入偏置电流。
因此、请检查 CDS 模式是否比 SH 模式更暗、即使它是相同的输入数据。
或者、如果您有任何其他原因、请检查。

2.请参阅 CDS 增益和 PGA 增益的数据表。

请解释两个增益之间的差异。

此外、考虑到扫描图像的质量、
请确认应用 CDS 增益 x2是有利的。

谢谢、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我关闭此线程、它与当前打开的线程重复

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有收到 e2e 注册邮件。
    很抱歉、我一直把同样的东西加起来。