This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 FPGA ADC

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263, ADS5263EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743206/looking-for-an-fpga-adc

主题中讨论的其他器件:ADS5263ADS5263EVM

我正在进行一个项目、我们需要一个可与 FPGA 开发板连接的4通道、18位、5-10MSPS ADC。 我们希望使用 Digilent Nexys Video Artix-7板、因为它具有 FMC 连接器和 PMOD 连接器。 您是否知道可以连接这些连接的 ADC、或 ADC 和 FPGA 开发板的更好替代产品。 如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Clayton
    推动18位系统需求的动力是什么? 您的 SNR、SFDR 要求是什么?
    您的输入信号需要与 ADC 进行交流耦合还是直流耦合?
    信号电压类型是什么(单端、差分)?
    信号振幅是多少? 它是以地为中心、还是有一些共模电压加交流电?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还没有太多的系统设置规格、但我将使用我们的最佳近似值来回答这些规格。

    推动18位系统需求的动力是什么?
    我们正在进行侧扫描声纳项目、需要16-18位 ADC 来保持成像的高分辨率。

    您的 SNR、SFDR 要求是什么?
    我们还没有。

    您的输入信号需要与 ADC 进行交流耦合还是直流耦合?
    可能是交流耦合、它将来自传感器的放大输出。

    信号电压类型是什么(单端、差分)?
    可能是单端

    信号振幅是多少?
    它可能大约为5V、但可以更改

    它是以地为中心、还是有一些共模电压加交流电?
    可能是地面居中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Clayton
    ADS5263是最接近满足所述性能需求的 ADC。
    它具有高 SNR 18位数据输出模式、在该模式下、使用抽取滤波器对16位数据进行进一步处理。
    您需要将该 ADC 与合适的放大器前端相结合、以满足您的需求。
    如果您有关于将 ADS5263EVM 连接到采集板的具体问题、我建议您在参考该器件型号的 E2E 博文中添加新的内容、以便合适的专家可以回答您的问题。
    此致、
    Jim B