This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60004:将器件从 AD5024更改为 DAC60004

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744527/dac60004-change-device-from-ad5024-to-dac60004

器件型号:DAC60004

尊敬的技术支持团队:

我想将器件从 AD5024更改为 DAC60004。

这些是 SPI 和命令以及电气特性的相似时序图。

是否易于更改?

如果您有一些建议,请告诉我。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    DAC60004和 AD5024具有几乎完全相同的寄存器映射和时序。 实际上,该系列的 TSSOP 14引脚 AD5064型号与 DACx0004系列引脚对引脚完全相同,可以随时替换。

    DACx0004特有一个 SDO 引脚、此引脚能够处理 AD5024上未特有的回读命令。 但是、这不会影响系统的行为、但可以根据需要添加为功能。

    谢谢、
    Paul