This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44:代码错误率。

Guru**** 2992070 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743282/adc32rf44-code-error-rate

器件型号:ADC32RF44
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45、

我们正在考虑选择高速转换器。  另一个供应商的竞争器件指定了代码错误率。  您的器件是否也会从 ADC 投射错误代码?  以什么速率?  如果存在这种情况、请通过 ADC 时钟速率提供数据。  ADC32RF44或 ADC32RF45均适用于我们的应用、因此我们希望获得两种器件的数据。

此致、

Bill Corley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  所有速度都值得赞赏。  我们需要尽快选择器件。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    遗憾的是、我们没有该器件的此数据。

    此致、

    Jim