This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:GUI 错误窗口10.

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743780/dac38rf82evm-gui-error-windows-10

器件型号:DAC38RF82EVM

您好!

启动时启动 GUI (DAC38RF8x_EVM_GUI_v2p0)时,出现以下错误:“Error Code:-23083, Bracket Problem at the End"(错误代码:-23083,结束时支架问题)。

 

如果我忽略它并继续、当我单击 DAC RESETB 引脚按钮时、我出现以下错误:

   

GUI 已连接到硬件:

因此、我单击"重新连接"按钮以继续。

 

当我尝试配置 DAC 时,开始时出现相同的错误(始终处于相同的步骤:读取寄存器 config59):

 

GUI 在 Windows 10 (64位)上运行:

因此、我无法将电路板配置为在输出端具有一些信号(已经尝试按照用户指南中的步骤忽略错误、但电路板上没有信号)。

 

您能不能就此问题为我提供帮助、也可以为我提供与 Windows 10兼容的 GUI 新版本。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人有这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我通过将 Windows 10语言和地区更改为英语美国来解决了这个问题。 我认为这与数字小数分隔符(点而不是逗号)有关。

    此致、