This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:AIN3上不存在 IDAC 1输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04EVM, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743862/ads122c04evm-idac-1-output-not-present-on-ain3

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS122C04

大家好、

下午好、有一位客户希望测试 ADS122C04EVM 上的 IDAC 功能。

它们使用具有 AIN3的 IDAC1作为输出。 他们正在尝试在 GUI 中对此进行设置、但是将 IDAC1路由到 AIN3的多路复用器无法正确对寄存器进行编程(根据数据表、应为0x80而不是0x40):

 

更新:客户能够通过将 IDAC1连接到 AIN0的配置将 IDAC2路由到 AIN3。  但是、电流源仍然被禁用。 要启用它们、您必须打开数据分析部分并开始转换。 从那时起、即使未进行转换、电流源也保持启用状态。 客户怀疑这与启动时发生的断电命令有关、您能否详细说明这种行为?

如果您有任何疑问、请告诉我有办法解决此问题。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    其中一个 XML 文件中有一个小错误。  我将在帖子中附加它。  我们应该能够很快更新器件封装、但修复方法只需将文件(ADS122C04.xml)复制到路径中即可:

    Documents>DSEvalSW>Devices>ADS122C04>config>registermap

    e2e.ti.com/.../ADS122C04.xml

    [从2018年11月6日起,TI.com 上现已提供器件封装更新: http://www.ti.com/tool/ADS122C04EVM ]

    此致、

    Bob B