This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:ADS1292ECG-FE

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743278/ads1292ecg-fe-ads1292ecg-fe

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292ADS1298

我下载了软件、似乎加载正确、但当我将评估套件插入 USB 时、计算机无法识别 USB 上的电路板。 如何解决这个问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    感谢您的发帖!

    您是否遵循了用户指南中的步骤? 您是否下载了 USBstyx 驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、从何处下载 USBstyx 驱动程序? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、是的、我正在跟进用户指南。 此外、当我打开 ADS1x9x ECG-FE 应用程序时、会出现一个弹出窗口、其中显示以下消息:"An error occurred with error code 8 (错误代码8发生错误)"、因此我不确定 USB 是否无法配置到评估套件或其他任何组件。 此外、我无法从用户指南第3.3节中午餐弹出窗口。 再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是检查了其他人的问题、有人提到窗口限制8左右。 我将此评估套件与 Windows 10配合使用、我想知道此套件是否可与 Windows 10配合使用? 再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Nasser、USBstyxx 驱动程序适用于 ADS1298平台、而不是 ADS1292。

    下载 USB 驱动程序位于用户指南第3.3节"安装 USB 驱动程序"下、您已按照以下步骤操作。

    遗憾的是,该软件已按照《用户指南》中的说明,针对 Microsoft WindowsRegisteredXP SP2操作系统或 Windows 7操作系统进行了调整。

    正如您提到的、客户已经能够找到解决方法来让软件在 Windows 10上运行。 这需要以管理员身份安装并更改文件权限: e2e.ti.com/.../350465
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的备注、我尝试了 Windows 7的评估套件、但仍然无法正常工作、并显示与 Windows 10相同的症状。 似乎窗口在 USB 上看不到套件、我没有看到应用中关于 USB 端口配置的任何注释。 我可以将 USB 端口配置为不同的设置、例如波特率等、如果我知道它们适用于此套件的话。 如果您可以发送一些有关 USB 设置的信息、我将尝试它。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我没有所需的手动配置设置、也不确定是否可以使用。

    您是否尝试过其他 USB 线缆以确保该线缆正常?

    您能否截取设备管理器的屏幕截图并显示 USB 驱动程序指向的位置、如下所示?  

    您可能需要卸载当前驱动程序并使用指向正确文件夹的文件资源管理器重新安装。  

    我建议以管理员身份完全卸载并重新安装软件。