This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:状态字节显示的时钟源不正确

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743186/ads1263-status-byte-is-showing-incorrect-clock-source

器件型号:ADS1263

您好!

我正在测试 ADS1263的一些新仪器、遇到了一个奇怪的问题。

目前、我有2个使用 ADS1263的不同板

一种是使用具有+2.5V 和-2.5V 模拟电源 的 ADS1263、这种情况下工作正常。

另一个是使用+5V 模拟电源、这里的 A/D 转换不能正常工作

我可以顺利地对 ADS1263进行编程、但当我从转换寄存器中读取数据时会出现问题

我得到的状态返回为0x64、这表示 ADS1263正在使用外部时钟、但引脚15连接到接地

因此,它应该使用内部时钟,而另一个主板则是这样工作而不会出现问题。

由于振荡器不能通过寄存器选择、我的结论是芯片有缺陷、所以我更换了它。

这没有解决问题,新芯片也认为它使用的是外部振荡器。

因此、我无法确定导致此问题的原因。

我唯一看到的是、两个工作板都有一个 ADS1263、在外壳上有不同的代码、因为电路板不工作。

因此,我可能有一些坏芯片,但这对于新芯片来说是不寻常的,因为这些芯片位于一条被 Farnell 切割成卷带的条带中

是否有其他可能原因的建议??

此致

Ed van Rijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您是否碰巧在您的有问题的电路中有一个 ADS1263的原理图、您可以分享该原理图?

    我目前想知道您是如何连接 ADC 接地的...当您从5V 为 ADS1263上的模拟电源供电时、AVSS 和 DGND 是否连接在一起? 如果 CLKIN 引脚上存在接地反弹、则可能会触发外部时钟检测电路。 但是、我认为、如果没有提供外部时钟、ADC 将如何继续工作是没有意义的。

    那么、另一个问题是、0x64字节实际上可能是数据的一部分、而不是状态字节值吗?

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的快速回复。

    根据您的意见和问题、我查看了原理图和 PCB 布局。

    我将原理图的一部分复制到了这个回复中/

    模拟和数字接地都连接到公共模拟接地层、因此它们连接在一起、然后

    由于模拟接地层与数字接地层是分离的、因此实际上不存在接地反弹问题

    电路板布局几乎与数据表图163中的布局完全相同。

    结果我被固件中的错误所欺骗、屏幕上打印的状态显示为0x64、但 shoul 显示为0x40

    当然、它是以十进制表示的64。

    我更改了这个并完成了更多的固件例程、现在一切都正常。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Ed van Rijn

    Tradinco Instruments