This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7881:通过高速光耦合器驱动 ADS7881

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743431/ads7881-driving-ads7881-by-high-speed-optocouplers

器件型号:ADS7881

您好!

   由于数字模块和模拟模块之间需要2500Vrms 的隔离、因此我们使用 高速光耦合器- ACSL-6400。

 光耦合器驱动 A/D 数字输入、光耦合器的"输出上升时间"为35ns

是否可以将 A/D 数字输入驱动得太慢?

提前感谢

Rozi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rozi、

    只要满足 ADS7881的最低设置和保持要求、就不会对您提到的开关速度产生任何问题。 您是否了解过 ISO7240系列数字耦合器? 它们具有更快的上升和下降时间、可为您节省大量电量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将检查用于更换光耦合器的选项。

    Rozi