This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:重量计算

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742738/afe4300-weight-calculation

器件型号:AFE4300

afe4300是否需要使用任何特定的负载单元部件号? 如果是、您能告诉我哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AFE4300可与任何通用称重传感器配合使用、只要它们在1.7V 电源下运行(由 AFE4300的 VLDO 提供)。

    此致、
    Prabin