This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:使用 BMA280加速计

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742703/afe4404evm-using-bma280-accelerometer

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404、

您好!

我正在为我的主病做工作。 因此、我使用具有加速计 BMA280选项的 AFE4404 EVM。 但我无法获取加速计的数据。

是否可以从 AFE4404 EVM GUI 获取数据?

如果没有、请告诉我必须在哪里更改 c 代码。 或者、您能否向我发送更改后的文件?

此致

Juliane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juliane:

    AFE4404EVM 的 GUI 不支持从加速计采集数据。
    您必须修改 EVM 的固件以及使用/开发一些其他软件、如 MATLAB 或 Python、以获取所有数据。

    此致、
    Prabin