This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M05-Q1:不连续电流感应和共模电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M05-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743421/amc1304m05-q1-discontinuous-current-sensing-and-common-mode-voltage

器件型号:AMC1304M05-Q1

我打算在正在设计的双交错升压转换器中使用 AMC1304 Σ-Δ 调制器进行电感器电流感应。 此升压转换器的输入电压为100V、输出电压为380V、开关频率为50kHz。 该升压转换器将根据功率输出以 CCM 和 DCM 运行。  

1)查看 AMC1304的数据表、工作共模输入范围(VCM)为-0.032V 至1.2V。 凭借如此低的 VCM、AMC1304是否可以在我的设计中使用而无需添加运算放大器(即高侧电流感应)?

2) 2)由于电感器电流在低负载时变得不连续、AMC1304是否是用于感应该不连续电流的理想选择?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 我们有其他客户在类似的应用中使用 AMC1304、因此您的两个问题的快速答案是"是"。 关于输入共模电压、请查看 AMC1304M05-Q1数据表第1页的简化版原理图、您可能会注意到高侧 LDOIN 电压来自浮动电源、该电源以调制器的分流器和 AGND 为基准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿桑特·萨那(谢谢斯瓦希里语)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unakaribishwa