This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:缓冲输入

Guru**** 2950110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743283/dac60508-buffered-input

器件型号:DAC60508

我有一个与该 DAC 相关的问题。  它是否被视为"双缓冲"?  我需要一个 DAC、在下一个值被加载到寄存器中时保持其先前的值。  我过去用其他 DAC 做过这件事、他们将其称为"双缓冲"、但这里没有提到。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    是的、DAC 输出将保持前一个值、直到 SPI 事务完成并且新数据被锁存到 DAC 数据寄存器。 这在异步模式下 CS 的上升沿发生。 如果需要在更新时序方面进行进一步定制、可使用 LDAC 触发器。 有关详细信息、请参阅第8.3.1.3.1节。

    谢谢、
    Garrett