This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:DAC 8728基准输入电压(&L);= DVDD

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8728, DAC81408
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/743084/dac8728-dac-8728-reference-input-voltage-dvdd

器件型号:DAC8728
主题中讨论的其他器件: DAC81408

您好、先生、

在 DAC8728规范页5中、它有描述参考输入电压<= DVDD。 我们为什么需要 满足这一要求、例如我的 IOVDD=3.3V 和 Ref=5V、更好的做法是使 DVDD 与 IOVDD 保持相同。 但是、为了满足此要求、我必须为 DVDD 使用另一个5V 电压。 由于 DVDD 和 IOVDD 不同、这可能会导致一些配置损失。 我可以使用 IOVDD=DVDD=3.3V 和参考=5V 吗? 基准输入电压<= DVDD 的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最后、数字域控制基于电阻器的 DAC 内核中实现的开关。 因此、这些开关(MOSFET)必须从数字域适当偏置、以实现正确的模拟功能。 如果基准电压高于数字电源电压、则无法实现适当的 VGS 来实际控制开关。 因此、如果超出此条件、模拟输出电压可能与预期的 DAC 传递函数不一致。

    此器件必须满足此条件。

    对于更现代的器件、您更可能只看到 IOVDD 和模拟电源而不是额外的 DVDD、以避免类似这样的不便、其中采用内部 LDO 来满足这些类型的电源需求。

    您可以考虑查看 DAC81408。