This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742714/ads1292r-ads1292r

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1298

大家好、团队、

1、有以下两种导联脱落检测模式。 如何设置 它使用?我找不到要设置的寄存器

(a)电流源模式导联脱落
(b)上拉或下拉电阻器模式导联脱落

2 μ A 当我、右腿驱动器的电源(PDB_RLD = 0)时、无论如何调整 LOFF 寄存器的值、它都将提示 IN2N 导联脱落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YT、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    请查看有关导联脱落检测(LOFF 03h)的寄存器设置。 ADS1292R 中没有可用的内部电阻上拉/下拉方法。

    需要使用 RLD 放大器在输入端保持1/2 Vs 共模电压。 如果 RLD 放大器断电、输入悬空、并且可能会漂移到正/负电源。 比较器仅查看输入引脚上相对于 AVSS 的绝对电压、并将其与配置的阈值进行比较。 如果 RLD 未设置输入共模、比较器可能会错误地指示导联脱落状态。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ryan Andrews。

    1 μ A、我应如何、以下描述?
    "
    直流导联脱落
    在这种方法中、导联脱落激励使用直流信号。 直流激励信号可从任一种中进行选择
    外部上拉或下拉电阻器或电流源或灌电流、如图50所示。 通道的一侧
    被拉至电源、而另一侧被拉至接地。 内部拉电流和灌电流可以是
    通过设置 LOFF_SENS 寄存器中的 FLIP1和 FLIP2位进行交换。 如果是电流源或灌电流
    可以使用 LOFF 寄存器中的 ILEAD_OFF[1:0]位来设置电流的幅度。 电流源
    MΩ 10k Ω 上拉或下拉电阻器、或灌电流可提供更大的输入阻抗。

    如何使用“外部上拉或下拉电阻器模式导联脱落”?进行设置
    2、再次感谢您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、YT

    请参阅下面的图50。 数据表中的这句话可能是从 ADS1298复制的、ADS1298确实包含内部上拉/下拉10M 电阻器。 在 ADS1292R 中、移除了这些电阻器。 图50清楚地表明、要使用此方法、必须在外部放置电阻器。

    此致、