This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS118在单冲模式下的功耗

Guru**** 2810175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742885/ads1118-power-consumption-of-ads118-in-single-shot-mode

器件型号:ADS1118

您好!

ADS1118持续模式 电流消耗为150uA。  

如果我在单次模式下每2秒采集一次读数、如何计算电流消耗?

此致、

Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundar、


    在连续转换模式下、功耗为150uA。 对于单次模式、您可以认为数据转换期间的电流消耗为150uA。 在数据转换周期之外、器件断电时、该电流通常为0.5uA。

    例如、如果以128SPS 的速率运行、则数据周期为7.81ms。 如果您每2秒采集一次样本、则与每2秒抽取7.81ms 的150uA 相同。 请注意、数据速率随内部振荡器频率的变化而变化、振荡器频率可为±10%、并将数据周期延长同样的时间。 此外、器件在短暂的启动周期内可能会在器件从断电状态再次启动时消耗额外的电流。 这个周期可能大约为20us (我不确定器件在上电期间将消耗多少额外电流、但我想它是最小的)。


    吴约瑟