This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:数据读取

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/742763/ads8509-data-read

器件型号:ADS8509

我在此应用中使用的是不连续 EXT 时钟。 数据表指示如果使用内部时钟、数据输出在内部时钟的任一沿上有效、但不指示外部时钟应使用哪一沿接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    欢迎访问 E2E 论坛。

    有一个会话介绍使用外部 DATACLK 时读取数据的边沿、请参阅 ADS8509数据表第16和17页的外部 DATACLK 会话。 每个位在一个下降沿和一个上升沿上可用、但是请注意、对于有或没有 SYNC 的 DATACLK 的下降沿或上升沿上的读取、总时钟脉冲要求是不同的、请在这个会话和表1中检查更多信息。

    此致

    戴尔