This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500:8通道称重秤和放大器;身体成分测量

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184527/afe4500-8-chs-weigh-scale-body-composition-measurement

器件型号:AFE4500
主题中讨论的其他器件:AFE4300

你好

    我的团队搜索了一些关键字来设计新的秤重  和身体成分测量机、

我们发现、使用 AFE4500和 AFE4300可以实现 ii、我们有一些问题

如果我们想要设计像图片这样的8通道单元、例如下面的图片、如何进行开发? 如何级联?

哪一种是常用的?

AFE4300 + AFE4500

2. AF4500 x2 +秤重解决方案

3.AFE4500 x1 +多路复用 器+秤重解决方案

备注:

我在我的帐户下应用了 AFE4500相关文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述讨论处于 NDA 状态。

    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    电子邮件已发送。

    谢谢