This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:AINx 输入阻抗

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038, TLA2528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183766/ads7038-q1-ainx-input-impedance

器件型号:ADS7038-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS7038TLA2528

您好!

AINx 引脚的输入阻抗是多少?

我需要使用 ADC 监测电压、并在 ADC 引脚之前添加1k Ω 以限制电流。

我能否知道 ADC 输入引脚的输入阻抗、以便清楚地了解1k 欧姆范围内的压降。

此外、我能否知道 AINx 引脚电容、多路复用器电阻器和多路复用器电容值?

我能否还知道 AINx 引脚输入阻抗与 RSW (和 MUX 电阻、如果已知)之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ADS7038是一款 SAR ADC、这意味着它使用开关电容器电路来测量输入电压。 这意味着 ADC 的输入阻抗是动态的、因为它是一个开关电容器电路、并且取决于电路的开关频率。  

    如果您分享自己的应用和要求、我们可以帮助您设计输入电路。  

    此外、还有一个视频系列、提供有关如何驱动 SAR ADC 的背景信息

    TI 高精度实验室: 模数转换器(ADC)驱动拓扑(5)

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们考虑两个示例。

    在图1中、假设我使用分压器提供2V 电压、AINx 引脚上的有效电压将不是1V、对吧? 因为 RSW 为150 Ω、与连接到 GND 的1k 并联。 有效电阻为130欧姆、电压约为0.3V。

    在图2中、我将2V 与1K 系列连接。 1K 两端的电压会下降更多、我们不会在 AINx 引脚上得到恰好2V 的电压、对吧?

    当然、这两个图都有一定的电容值、并在 AINx 引脚之前充当 RC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为显示这一点的最佳方法是通过 TINA Spice 仿真。

    请参阅下面附加的文件。 该仿真使用 TLA2528、它与 ADS7038等效

    要直接回答您的问题、第一个图将产生接近1V 的 ADC 测量值、第二个图将测量2V

    我建议您观看以下培训视频、幻灯片也可供下载、以便按您的进度进行查看。 它将解释采样保持电路的工作原理。   SAR 和 Δ-Σ:基本操作

    我要指出、该器件使用的拓扑与下面所示的拓扑相同、数据表中未显示此图、但这会有所帮助。 连接到 ADC 输入的电阻器网络后跟采样保持开关、而不是 R_SW (在此图中显示为 R_SH)。  

    请注意、对于这些类型的测量、即没有运算放大器的直流输入、采样率往往较慢、因为直流源需要驱动 ADC 输入。  

    此外 、数据转换器电路中还提供了按用例/应用分类的设计电路

    以下信息可能与您的应用相关且对您有所帮助: 使用单端监控 NTC 热敏电阻电路
    ADC

    e2e.ti.com/.../ADS7038-Voltage-Divider.TSC

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、ADC 测量的第一个结果恰好是1V、第二个结果恰好是2V? 或者是否会有较小的值?

    此外、AINx 引脚上的引脚电容是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishwas、

    我要对辛西亚所说的话补充几点意见。

    1. 内部采样保持电路充满电后、SAR 转换器的输入阻抗非常高。  根据 SAR 的不同、可能存在一些小泄漏(通常为 nA 或更小)。
    2. 在将信号连接到 SAR 输入端时、您不应真正考虑"输入阻抗"。  而是考虑对 RC 电路进行完全充电。
    3. 内部采样保持未完全充电所引入的误差通常称为"稳定误差"。   理想情况下、您希望此趋稳误差小于一个 LSB 的一半。  这样、从 ADC 的角度来看、误差是可以抵消的。  
    4. 对于分压器类型输入、选择组件以实现良好趋稳的方法相对简单、并记录在 Drive-SAR-With-amplifiers-video中。  本视频概述了一款软件工具、可帮助您选择合适的电阻器、电容器和采样率、从而实现良好的趋稳。 请注意、较慢的采样率允许内部 RC 采样保持有更多的时间进行充电。  此外、较小的外部分压电阻器可实现更快的采样保持充电。  

    我希望这对您有所帮助!  请观看视频、看看这是否能解答您的问题。

    艺术