This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:有关启动命令操作的问题

Guru**** 2791955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183051/ads124s08-question-about-start-command-operation

器件型号:ADS124S08

我支持主要通过 SPI 命令控制 ADS124S08的应用。
一个令人关注的主题是 START 命令。

考虑一个用例、其中 xRESET 被拉高。
在这种情况下、需要通过 SPI 写入发送 RESET 命令来复位器件。

这是一个相当开放式的问题、但是否可能存在 ADS124S08不响应 START 命令的情况?
(例如、输入端可能存在瞬态突发噪声或 ESD 事件等、从而导致闩锁或串行通信路径无法正常工作?)

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    简而言之、是肯定的、您描述的事件可能会导致串行接口无响应。 在这种情况下、ADC 可能无法识别任何命令。 这就是为什么我们通常只针对此类事件包含专用复位引脚的原因。

    在仅使用命令且未  控制任何专用引脚(RESET、START)的情况下、恢复 ADC 的唯一方法是对器件进行下电上电。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的反馈。 我有后续行动。

    xStart 引脚是否有任何上升/下降时间要求?
    边线是否"太快"或"太慢"?

    为了降低噪声进入 xStart 引脚并触发器件的可能性、  
    在该引脚中添加 RC 滤波器时、您有什么想法? (它可能会稍微减慢信号边沿)

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    布莱恩在我外出时帮助我(谢谢布莱恩!)  需要考虑以下几点:

    • 使用 CS 将在通信开始时复位 SPI 总线。  如果您能够控制 CS、则之前的通信将在 CS 恢复高电平后重置。  如果之前的通信失败、这将允许重复该命令。
    • 如果 CS 持续拉低、启用 SPI 超时将在超时周期后复位 SPI 通信。   通过将系统控制寄存器(09h)中的 TIMEOUT 位设置为1来启用超时功能。

    如果使用 START 命令而不是 START 引脚、则应将 START 引脚连接到 DGND。  在这种情况下、我不确定向引脚添加 RC 会有何帮助。

    至于 START 引脚触发的时间,这将取决于数据表中给出的 VIH 逻辑高电平值,即0.7*IOVDD (对于逻辑高电平)(对于 VIL 逻辑低电平为0.3*IOVDD)。  数据表中的图4显示了转换开始前所需的4*tCLK 脉冲宽度(小于1us)。  因此 、START 引脚上的任何噪声 需要等于或大于 VIH 1us 才能开始转换。  在这里、您可以看到、将 START 引脚直接连接到 DGND 不会允许该引脚进入 VIH。

    如果控制 START 引脚、则可能需要添加某种滤波、甚至需要添加滤波。  在这种情况下、我不会使用 RC、而是建议使用 Murata 馈通 EMI 滤波电容器 NFM18CC101R1C3D。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我感谢这一评论。
    您能否为我确认复位引脚是否具有所需的输入压摆率? (TR/TF)

    对于 RESET 引脚、过滤该信号噪声的适当方法是什么?
    Murata 馈通 EMI 滤波器电容器仍然可行?

     产品页面中的 S21图显示了~10MHz 后的单极滚降。
    RC 滤波器在制造单极滤波器时似乎同样有效...您是否有理由推荐电容? (几个器件?)
    10Ω 获得与 EMI 电容器类似的10MHz 滚降、Δ I / 2.2nF RC 滤波器似乎也能满足...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    数字引脚上的电压要求被指定为 VIH 和 VIL、其中状态必须保持足够长的时间、以便 ADC 识别所需的操作。 这些引脚未经过压摆率测试。  数字操作是指当引脚处于 VIL 或以下时、器件操作为逻辑低电平。  如果引脚上的电压上升、直到达到 VIH 时、操作才会改变。

    我只看到一个串联 RC (接地电源)、电容位于接地侧、电阻器/电容的结连接到复位引脚。  该设计旨在延迟上电时复位的释放。  我在受控信号上没有看到这种方法。  在这里、您会看到类似 的响应 、因此您提出的建议似乎可行。  由于其结构和用于分流高频噪声的极低电感、我仍然建议使用馈通电容。  如果您需要不同的滤波特性、则可以获得大于100pF 的值(这就是我之前提到的值)。

    话虽如此、一般而言、您不希望 CMOS 数字输入上存在缓慢移动的信号。  考虑到 CMOS 是一组堆叠的 PMOS 和 NMOS 晶体管、在某些情况下、两个晶体管将导通一个交叉区域。  如果这段时间很长、则在交叉期间、电流传导可能会非常高。

    此致、

    Bob B