This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:解决与 ADS8686S 的 SPI 接口问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1184984/ads8686s-solve-the-spi-interfacing-with-ads8686s

器件型号:ADS8686S

大家好、

我的客户  在 ADS8686S 的 SPI 接口方面遇到一些问题、 您能不能帮助 提供 ADS8686S 的 SPI 接口选项示例电路、该示例电路具有单个 SPI 输出(适用于同时通道 A 和 B)和双 SPI 输出单个同步通道。 请仅 使用 CS、SCLK、SDI 和 SDO 信号、帮助为两个通道提供具有单个 SPI 接口的解决方案。

谢谢、

Jash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jash、

    ADS8686S 的不同串行工作模式配置有各种引脚搭接选项(请参阅数据表的第7.5.3节)。  您能否更详细地介绍一下您遇到的问题、或许还能提供显示硬件连接的原理图?