This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:要求在 CW 模式下的 I-Q 之后连接全差分放大器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28, ADS8881, THS4130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181479/afe58jd28-requirement-of-the-fully-differential-amplifier-connected-after-i-q-on-cw-mode

器件型号:AFE58JD28
主题中讨论的其他器件: ADS8881THS4130

尊敬的团队:

我使用 的是 AFE58JD28、THS4130用于驱动 CW 模式的 ADS8881。

但是、除了噪声要求外、我不知道如何评估在 I-Q 之后连接 FDA 的 GBW 要求 我使用 THS4130是因为很多人使用 THS4130进行超声波应用。在我看来, GBW 要求不应高于215MHz、因为 I、Q 的信号大约为20Hz 至20kHz、而驱动 ADS8881所需的最小带宽仅为42MHz。 您能否给出一些有关如何获得 FDA GBW 要求的粗略计算? 为什么需要215MHz。

2. FDA 在 CW 模式下的其他要求(如失调电压、THD、温漂)如何? 如果您还可以根据我的应用对这些规格进行一些粗略计算、那会更好。 很多东西!

此致  

黄志红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    感谢您与我们联系。

    由于有很多问题、请给我一些时间与您联系。

    明天你应该听到我的声音。

    谢谢、此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:  

    我很抱歉不能再使用此 E2E。  

    不知为何错过了这个主题、我真的很抱歉错过了您的回复。

    因此、关于外部放大器的带宽要求、在内部加法放大器之后不强制使用此类高带宽放大器。  

    该放大器的主要关注点是输入参考噪声、该噪声应较低。 除此之外、对任何其他参数没有任何特定限制。  

    许多人使用 THS4130的原因仅在于其噪声性能。 如果您能够找到具有相似噪声性能的低噪声放大器、 您可以使用相同的。

    BTW、如需了解相关信息、我们提供了适用于此 CW 路径的参考设计。 您可能感兴趣的一些内容。 请查看设计指南中共享的技术详细信息。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01351

    谢谢、此致、

    Abhishek