This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:AFE5816

Guru**** 1792720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5808A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1183668/afe5816-afe5816

器件型号:AFE5816
主题中讨论的其他器件: AFE5808A

您好!

数据表中似乎未指定数据输出格式。 数据是二进制补码还是偏移二进制格式? 其他器件、如 AFE5808A、允许用户在两种格式之间进行选择、购买此功能在 AFE5816中似乎已被删除。 数据表仅指出 OFFSET_CHX 字段应以二进制补码指定、但不提供有关此主题的任何其他信息。

此致、
C.J.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.J.:  

    我们已收到您的请求。 我们的专家正在休假、将于1月4日返回 我们将在该日期之前作出答复。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CJ、

    对拖延答复表示歉意。

    输出格式为二进制补码。  

    我也不知道为什么他们删除了针对输出格式的这个位选择。 它以前在上一代器件的 ADC 寄存器4 [3]中。 我在 AFE5816的数据表中查看了该位、发现该位已修改为始终为0 (对应于二进制补码)。  

    您可以尝试在该位上写入1、看看它是否仍然支持偏移二进制。  

    我希望我能够解决您对输出格式的关注。

    谢谢、此致、

    Abhishek