This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014:最大功耗

Guru**** 2837490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1185125/ads1014-maximum-power-dissipation

器件型号:ADS1014

您好专家、

我是否可以向您说明 ADS1014的最大功耗(例如3.3Vdd)是否仅为3.3V*300uA=0.99mW? 想知道我是否错过了其他任何东西、否则为什么我们没有对最大值进行规格说明? 请提供帮助建议。  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    大部分功率耗散都来自 VDD 和电源电流消耗、但也有温度变化、如下图所示

    此外、通过数字总线的电流消耗很小、这取决于拉电阻值、电压以及通信频率。 这是整个系统电流消耗的一个小方面。 有关这方面的更多信息、请参阅 :数字方面的 SAR ADC 功率调节。  

    此致

    Cynthia