您好!
我对引脚的电流消耗有一些疑问。
用作模拟输入时、AINx 引脚的最大电流消耗是多少?
用作模拟输入时、AINx 引脚的泄漏电流是多少(我可以看到它仅提到 GPIO 输入)?

AVDD 引脚的最大电流消耗是多少? 提出这个问题的原因是 AVDD 应该比模拟输入或数字接口的电流大得多、我提供的是3.3V 电源。

4.3.3V 电源的 AVDD 引脚的泄漏电流是多少?
DVDD 引脚3.3V 电源的最大电流消耗和泄漏电流是多少?
6.十倍(内部电源)两端的电压是多少?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对引脚的电流消耗有一些疑问。
用作模拟输入时、AINx 引脚的最大电流消耗是多少?
用作模拟输入时、AINx 引脚的泄漏电流是多少(我可以看到它仅提到 GPIO 输入)?

AVDD 引脚的最大电流消耗是多少? 提出这个问题的原因是 AVDD 应该比模拟输入或数字接口的电流大得多、我提供的是3.3V 电源。

4.3.3V 电源的 AVDD 引脚的泄漏电流是多少?
DVDD 引脚3.3V 电源的最大电流消耗和泄漏电流是多少?
6.十倍(内部电源)两端的电压是多少?

Vishwas、
下面是您的问题的红色答案。
用作模拟输入时、AINx 引脚的最大电流消耗是多少? 模拟输入上的电流输入主要是由于12pF 采样保持电容器充电。 根据采样率和每个采样的输入电压变化、电流将有所不同。 可以使用电荷方程 Q=CV 和电流方程 I = DeltaQ/deltaT 来计算最坏情况。 对于1Msps 采样率和样本之间的5V 变化、电流的计算公式为(12pF*5V/1us = 60uA)。 5V 变化意味着第一次转换的输入为5V、下一次转换的输入为0V。 换言之、交流转换在输入电压变化最坏的情况下会发生变化。 在大多数应用中、情况并非如此、实际输入电流将更低。
用作模拟输入时、AINx 引脚的泄漏电流是多少(我可以看到它仅提到 GPIO 输入)? 模拟输入的泄漏通常是由输入 ESD 结构造成的、以皮安为单位。 我相信在这种情况下、它与 GPIO 一样。
AVDD 引脚的最大电流消耗是多少? 提出这个问题的原因是 AVDD 应该比模拟输入或数字接口的电流大得多、我提供的是3.3V 电源。 您从数据表复制的3.0V 电压表中指定了电流。 您可以执行线性投影来确定3.3V 时的电流

4.3.3V 电源的 AVDD 引脚的泄漏电流是多少? 5V 时的泄漏电流被指定为最大25uA 3.3时的泄漏电流将略小于该值、但您可以假设最坏情况为25uA。
DVDD 引脚3.3V 电源的最大电流消耗和泄漏电流是多少? DVDD 上的电流 与数字 IO 将驱动的总线电容有关。 物理上更长的总线线路将具有更大的电容、并且将从 DVDD 汲取更多电流来驱动它们。 此视频展示了计算方法: ADC-SAR-ADC-Power-scaling。 基本上、它使用与上面步骤1中给出的相同的计算。
6.十倍(内部电源)两端的电压是多少? 我需要对此进行检查。 我会与你回来的。
艺术
我能否知道 DVDD 引脚的引脚电容以及用于 ADC 功耗调节视频中所述计算的模拟输入引脚
Vishwas、
计算 I (DVDD)所需的引脚电容不是 DVDD 引脚的引脚电容。 而是 DOUT 的电容。 原因是驱动走线和微控制器的 DOUT 引脚会消耗功率。 此电源来自 DVDD 电源。 DOUT 引脚的引脚电容小于1pF。 这基于类似器件的 IBIS 模型。 您还需要在计算中包含微控制器引脚电容和跟踪引脚电容。 您可能会估计大多数微控制器电容为2pF。 因此、您只需找到您的迹线电容即可计算电流。
艺术