This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM + DAC902EVM:无同步输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC902EVM, DAC902, DAC3162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677311/tsw1400evm-tsw1400evm-dac902evm-no-sync-out

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC902EVMDAC902DAC3162

您好!

我正在对基于两个 DAC902的项目进行原型设计。 为此、我有两个 DAC902EVM 和两个 TSW1400EVM、并且我想让它们彼此同步。

我已经阅读了有关如何执行它的文档: ... (笑声) 电缆... HSDC GUI 中的触发选项... 主/从 TSW1400EVW...  

我完全遵循用户指南 SLWU87D 第3.1.3章中定义的内容,并遵循...

我的主要问题是,从主器件 TSW1400来看,四个同步 SMA 连接器上没有任何触发输出... 是否要设置其它选项/跳线才能使用它?

提前感谢

Andrea Fontana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    您能否通过将数据发送到一个 DAC902来验证 TSW1400EVM 是否获得有效时钟、并验证 DAC 输出是否正确。 在尝试触发器测试之前、对两种设置执行此操作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我单独尝试了一个设置。

    我有有效的时钟(25MHz)、我生成了在外部示波器和频谱分析仪上正确观察到的150kHz 音调。

    但是、当我将 TSW1400的触发选项设置为主模式(使用一条同步输出和 EXT_TRG_INPUT 连接器之间的电缆)并且我单击 HSDC GUI 中的"Generate Trigger"按钮时、DAC 的输出变为1V、固定值。

    同时,我在另一个同步输出上放置了另一个示波器通道、正常触发器、上升沿,以查看它是否会触发,但没有...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    抱歉、CMOS 模式下的 TSW1400EVM 不支持此模式。 很抱歉用户指南可能引起混淆。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是一个真正的问题!

    我真的需要两个设置,在这两个 DAC 输出同步启动...

    有什么关于如何获得它的想法? 可以修改 TSW1400EMW 的 FW 以支持该功能?   (恐慌!!!!)

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    这种开发需要一些时间。  恐怕您唯一的选择是从 TI 网站下载固件并尝试自己添加此功能。 另一个可能更简单的选择是使用 CMOS 缓冲板或单个信号分离器找到一个 TSW1400输出到两个 DAC 的路由方法。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    这真的是一个欺骗。

    我们正处于主项目的原型设计阶段、时间很宝贵、我很想找到解决方案。
    您建议使用"信号分离板"将不起作用、因为我们需要对具有两个不同模拟信号的系统应用激励。
    第一个模拟信号由第一个 DAC902EVM 生成、第二个信号由另一个 DAC902EVM 生成。
    这两个模拟信号必须同时发送(并重复)到系统中。
    这就是我们购买两个 EVM 套件的原因、因为我们认为可以轻松同步两个 TSW1400。

    两个 TSW1400同步机有哪些模块?
    同步脉冲的生成? 集成到 GUI 中? 电路板是否能够接收同步脉冲?
    是否可以将 TSW1400配置为"从器件"并提供外部同步脉冲?

    感谢您的快速回答
    Andrea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    CMOS 模式下的代码不存在触发功能、因此您无法将电路板设置为主板或从板。 我不熟悉源代码、因此我无法回答其他 问题。 您的应用是否有可能使用 DAC3162? 如果是、我们可以向您发送两个互补 EVM、以便您进行测试、因为这是一个 LVDS 器件。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    遵循这些规格、DAC3162也可以适合我们的应用、因此看起来不错、但可能我错了、 但 TSW1400似乎不再适合(仅8个 LVDS 通道)、对吧?

    这意味着我们需要转向 TSW3100等产品、对吧? 您的产品中是否包含 TSW3100EVM?

    如果可以、我们可以继续使用我的个人邮件进行讨论。

    非常感谢。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    软件开发团队为我提供了可能适合您的固件删除。 我有时间验证它在 TSW1400的 SMA SYNC1上发送了一个触发器。 请尝试一下。 它是一个附加的 RBF 文件。 将此文件复制到 C:\Program files (86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware.如果已经有这样的文件、请将其覆盖。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_CMOS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    太棒了! 新的 RBF 运行良好。 我现在可以同步板。

    非常感谢您和您的软件人员!

    我强烈建议您在将来的 HSDC 版本中添加此补丁(... 并修改用户指南以避免这种误解 :-))。

    再次感谢、祝您愉快。

    此致

    Andrea