请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8353EVM-PDK
您好!
只是对 EVM 的确认、
ADS8353EVM-PDK 是否附带适用于5V 电源的交流适配器?
此致
巴杜语
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:ADS8353EVM-PDK
您好!
只是对 EVM 的确认、
ADS8353EVM-PDK 是否附带适用于5V 电源的交流适配器?
此致
巴杜语
您好、Paddu、
ADS8353EVM-PDK 评估套件使用 USB 连接到 PC 上电;它包含板载模拟+5V 电源、因此不需要(也不需要)交流适配器。
评估套件中的控制器连接到 PC USB 端口、并生成+5.5V 电源、然后使用 ADS8353EVM 子板中的低噪声线性稳压器将该电源再调节到+5V。
请参阅 《ADS8353EVM-PDK 用户指南》的"电源"部分(第4节、第9页)和原理图(第7节、第35页)。
谢谢、此致、
Luis