This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:奇怪的 Vref?

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678499/dac8565-strange-vref

器件型号:DAC8565

您好!

我有一个带有 Raspberry PI 的 DAC 8565、并且在对 DAC 进行 Bitbang 处理时没有任何问题;但是、输出仅为我所要求的输出的1/10。  

下面是我的原理图:

您是否可以发现任何问题? 我没有对 rasb PI 使用任何库、似乎也不是软件问题;我在 VrefH/out 引脚上使用了一个 O 示波器、发现它仅在250mV、是预期内部电压基准的1/10。 我甚至可以连接3.3V 的外部基准;在探测我的每个通道时、满量程输出为1/10 (330mV)。  
我有什么问题吗?  

谢谢、

JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已决定尝试使用相同的接线进行第二次分线、并且在使用相同的接线设置时、我仍然获得1/10的 Vref 满量程输出。 这对我来说是一个很好的迹象、表明芯片本身没有损坏、如果两次尝试都有相同的确切问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Freddie、

    您能否确认 Vrefout 引脚上的电压? 加电时为2.5V 吗? 这可能听起来有点愚蠢:您是否使用1/10的衰减示波器探头? 有时、当您使用非衰减探头时、示波器上的设置可以是1/10。 可能会与 DMM 确认吗?

    谢谢、
    Paul