This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:关于 VIN 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678194/adc16dv160-about-absolute-maximum-rating-of-vin-pins

器件型号:ADC16DV160

您好、支持团队、

我对 ADC16DV160的绝对最大额定值有疑问。
VIN 引脚的额定值为"- 0.3V 至(VA1.8 + 0.3V)"、但有一条注释:"不得超过2.35V"。 当然、您能告诉我这条评论的含义吗?

我认为如下。
VA1.8的最大额定值为2.35V。因此、在计算中、VIN 引脚的最大额定值为2.35V + 0.3V = 2.65V
但即使 VA1.8的电压为2.05V 或更高、VIN 引脚的最大额定值也是2.35V。
我的理解是否正确?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tachibana-San

    您的理解是正确的。

    VIN 引脚上的绝对最大正电平为 VA1.8+0.3V、但不得超过2.35V。

    尽管 VA1.8电压可能高达2.35V、但 VIN 不得超过2.35V、因此在 VA1.8高于2.05V 的情况下、VIN 限制为+2.35V 的最大电压。

    另请评价 VDR 和 VA1.8的正常工作范围为1.7V 至1.9V。 如果这些电源在该范围之外运行、则器件的可靠性和性能可能会降低。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    感谢您的友好解释。
    我明白了。

    此致、
    M. Tachibana