This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:内部温度通道为+/- 6.45摄氏度或+/- 43摄氏度? n#39;t 看起来不正确?

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678180/ads8638-internal-temperature-channel-is---6-45-celsius-or---43-degrees-f-that-doesn-t-seem-right

器件型号:ADS8638

您好!

我们目前 已将 ADS8638设计到我们的其中一款产品中、它适用于读取模拟输入数据、但是、当我们尝试读取内部温度通道时、我们会遇到问题。

数据表显示内部温度测量分辨率为满量程读数的5%。  根据数据表、满量程模拟输出代码约为3838。

因此、如果我们使用数据表中提供的传递公式进行数学运算、我们将得到:

(3838–3777.2)/ 0.47 = 129°C

129C 中的5%是6.45C、这看起来很高!  这是43华氏度?

我的数学错误了吗?

谢谢

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    查看 ADS8368数据表中的图71、了解更好的代码与温度关系。 代码3838应为~129C、无需进一步降低测量的温度(代码)值。