This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:《DAC8750模拟器件改装》AD5420设计

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677027/dac8750-dac8750-retrofit-into-analog-devices-ad5420-design

器件型号:DAC8750
主题中讨论的其他器件: DAC8760

我们正在评估从模拟器件 的 AD5420切换到 TI DAC8750的可行性。 最初的结果有望成功:我们将 DAC8750焊接到电路板上、并且无需软件修改即可获得正确的电流输出。

我们的主要关注点是 DAC8750在没有锁存信号的情况下打开看门狗和 CRC 模式的功能(数据表的表2和表4)。  我们使用了一条派对线路 SPI 总线、因此未锁存的命令字是一个主要的缺点。

``补偿、我们正在考虑在启动后立即打开看门狗和 CRC、因此我们不必担心会出现"幸运"的 SPI 消息、从而开启这些未锁存的功能。

我的问题: AD5420存在 EMI 问题 、其中输出范围从正常的4-20mA 变为疯狂输出(在一种情况下) 28mA 至134mA。

DAC8750是否有任何公共 EMI 测试数据可供我们保证在这方面比 AD5420更好?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我可以理解您对意外启用 CRC 或看门狗而不锁存数据的担忧。 您已经启用看门狗和 CRC 的方法是避免这种意外情况的有效方法。 或者、如果可以确保上的所有器件都避开地址0x2B 和0x57、这也将有效地避免这个问题。

    在什么条件/EMI 测试中、您看到了 AD5420的这种行为?

    至于 EMC/EMI 测试数据、我们有一个 TI 参考设计、其中包含一些额外的保护电路以及 DAC8760。 此设计已通过 IEC-61000-4瞬态测试套件的测试。 这将需要对原理图和电路板布局进行一些修改、因为需要多个额外的组件来提供这种级别的保护。 我在下面链接了此设计。 我们现在在许多器件上使用相同的保护电路。

    http://www.ti.com/lit/ug/tidu011/tidu011.pdf

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只是想回顾一下 Garrett 的评论、他在这款器件上提供了相当广泛的经验...

    关于表2和表4中的材料:

    WDT 主题应该只关注执行 ALARM 引脚的应用。 否则、任何其他功能都不会受到影响、因此基本上不会注意到该行为。

    与此类似、CRC 主题实际上只会成为实现菊花链的应用的关注点、因为唯一可观察到的签名是菊花链中 SDO 的行为变化。 如果未执行此操作、则无需遵守 CRC。 这一点特别重要、因为正如第25页所示、CRC 计算是每32个时钟执行一次的、与锁存信号无关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 DAC8750作为现有 AD5420软件的超集运行将会很方便(即相同的基本 SPI 通信、但附加寄存器)。 对于我们的多器件 SPI 总线、未锁存的命令会在我们不需要看门狗和 CRC 时强制我们执行看门狗和 CRC、从而打破这种可能性。

    我们还有其他具有 CRC 保护功能的 SPI 器件、因此这对我们来说并不重要。 看门狗不方便不仅仅是一个问题--我们的系统中有2个看门狗,不需要另一个看门狗。

    换句话说、您几乎拥有一个向后兼容 AD5420软件和额外 DAC8750特性的理想解决方案。

    甚至低于理想值、我们将在不久的将来评估 DAC8750。