This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:PGA300校准工具和大规模生产工具

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678103/pga300-pga300-calibration-tool-and-mass-production-tool

器件型号:PGA300
主题中讨论的其他器件: PGA900EVM

在 PGA300手册中:在生产线上、在有限数量的温度和压力设定点进行测量、并相应地调整系数。 与 TI 应用工程师讨论以了解详情。

我不知道如何联系 TI 应用工程师、并阅读该社区中的其他博文、TI 工程师提到了"PGA300 校准工具和大规模生产工具"、您能否提供此工具、或者请告诉我如何与 TI 专家讨论此问题。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    PGA900EVM/PGA300EVM 非常适合少量 PGA300器件或用于评估目的的器件。 PGA900EVM 之所以有用、是因为它包含一个插座、而不是焊接在 PGA300 IC 上。 PGA300和 PGA900EVM 之间的硬件是相同的。

    在生产环境中使用时、需要使用大规模校准工具来缩短校准大量器件所需的时间。 如果您需要这种工具、请将我添加为 E2E 上的朋友、我可以向您发送我们为 PGA300开发的大规模生产工具的设计文件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、我在几周前阅读了您提到这些设计文件的帖子、然后我向您发送了"朋友请求"(大约2周前)并询问了这些文件、请检查该请求。 非常感谢您的帮助! ED