This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7947:如何配置未使用的通道

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677565/ads7947-how-to-configurate-unused-channel

器件型号:ADS7947
主题中讨论的其他器件:OPA365

尊敬的专家:

我的客户希望仅使用一个通道 AD7947。

如果您能建议如何配置、我将不胜感激。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    这是一个具有2通道多路复用器的2MSPS SAR ADC。  该器件没有寄存器、可通过 CH SEL 引脚选择多路复用器通道。  CH SEL =低电平选择 CH0、而 CH SEL =高电平选择 CH1。  在正常模式下、PDEN 保持低电平。  如果您需要切换 CH SEL 以更改通道、图40显示了选择模拟输入通道的时序。

    该器件需要一个16时钟帧来读取12位转换数据、如时序图43所示。  CS 的下降沿触发转换。

    由于这是 2MSPS SAR ADC 器件、因此需要使用高带宽放大器(或低阻抗源)驱动输入。 图52显示了缓冲器配置中推荐的 OPA365、其中 ADC 输入端具有 RC 电荷反冲滤  波器、图54、55显示了具有必要电源旁路电容器和建议电路板布局的原理图。

    如果您有疑问、请告诉我。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我忘记了、用户可以使用下拉电阻器将未使用通道的输入接地。

    非常感谢、此致、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    感谢你的答复。

    我了解未使用的通道输入 shoud 应通过下拉电阻器连接到 GND。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一