This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:需要存储多个捕获、然后加载到 PC 上

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678164/tsw14j56evm-need-to-store-multiple-captures-and-then-load-onto-pc

器件型号:TSW14J56EVM

我将 TSW14J56 EVM 与 ADC12J4000结合使用、以从线性调频脉冲 SAR 系统捕获雷达数据。 在加载到 PC 上之前、是否可以存储多个不同的捕获(即在每个线性调频脉冲上触发捕获而不在两者之间收集空数据)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Darren

    TSW14J56EVM 确实支持触发的捕捉模式、但这仅用于允许单次填充捕捉缓冲器、然后将其传输到 PC 进行分析。 TSW14J56EVM 与 ADC12J4000配合使用时、可将记录深度存储为2G 样本。 该深度可能足够大、足以支持捕获多个线性调频脉冲、可以使用单个记录的后处理对其进行分析。

    不能执行多个触发/存储事件、这些事件随后会一起传输。

    此致、

    Jim B