This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354EVM-PDK:是否可以在不购买整个-PDK 的情况下购买/获取 ADSxx54EVM

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/678120/ads8354evm-pdk-is-it-possible-to-buy-obtain-the-adsxx54evm-without-buying-the-entire--pdk

器件型号:ADS8354EVM-PDK

支持路径:/Product/Help、具有器件选择/数据转换器/

我不需要 串行数据采集卡(SDCC)控制器板。 我能否 在没有控制器板的情况下自行购买 ADS8354EVM? 我检查了 Digikey 和 Mouser、并进行了快速谷歌搜索、但没有结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    如果没有 SDCC 板、我们不会单独提供 EVM。 SDCC 对于直接评估器件的开箱即用性能非常必要、这样用户就可以更轻松地使用该器件。 遗憾的是、即使您不需要它、它仍会包含在 PDK 中。
    此致
    Cynthia