This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:ADS8698源电阻

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8698, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677792/ads8698-ads8698-source-resistance

器件型号:ADS8698
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

我的客户询问以下问题:

ADS8698的图27显示了误差与源电阻之间的关系。 该图可以线性外推超过20k 欧姆的距离?

您能就此发表评论吗? 它是否继续呈线性增长、或者误差是否开始呈指数增长?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我想您正在讨论数据表中的图29: 增益误差与外部电阻间的关系。 计算可由客户完成、请参阅以下已发布的应用手册:

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

     讨论/计算 是关于 ADS8588S 的,但对于 ADS8698,讨论/计算是相同的,因为两者都具有相同的输入结构和1MΩ Ω 的恒定输入电阻。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dale、
    感谢您对此的帮助!
    我没有看到此应用手册。
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist