This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:接口问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677818/tsw14j56evm-interface-issue

器件型号:TSW14J56EVM

无法 获取用于下载 TSW14J56EVM 和 ADS54J60EVM 板组合的固件。

尽管高速数据采集(HSDC)软件可以识别 TSW14J56EVM 板、但无法下载与 ADS54J60EVM 配合使用的固件。

因此、HSDC 软件无法与电路板连接。

注**

我使用的是 USB 连接。

我 在电话上获得了客户 支持、 帮助我逐步浏览用户指南。 已确认 所有步骤均已正确执行、并已确定电路板可能存在缺陷。

谢谢、

Reza Ashtari 博士

约翰·霍普金斯大学

应用物理实验室  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reza、

    确保 TSW14J56EVM 的5V 电源能够提供至少4A 的电流。 如果两个电路板都使用此电源、请确保其至少可提供6A 电流。

    此致、

    Jim