This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:查询 ADS8881的电容器尺寸和基准输入电流

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677625/ads8881-inquiry-for-capacitor-size-and-reference-input-current-for-ads8881

器件型号:ADS8881

你(们)好

您能告诉我下面客户的问题吗?

1、大电容连接到 REF 输入的原因。

2.   转换过程中基准输入电流是否流入 REF 引脚300uA?

此致、

竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takanori-San、

    ADS8881是一款 SAR ADC、在该 ADC 中、基准电压在每个转换阶段被采样数次。  

    基准输入不是高阻抗端口、 基准驱动电路在转换阶段看到内部开关电容器阵列。  REF 输入中存在高电流瞬变(~10的 mA 范围),ADC 的内部电容器阵列在进行二进制加权位决策时进行开关和充电。 这些快速电流瞬态脉冲相互间隔几纳秒。  瞬态在每个 ADS8881内部转换时钟周期(CCLK)(~40ns)发生

    由于 ADC 通过将输入与基准电压进行比较来执行位确定、因此基准电压必须安静且稳定、并且基准电压不得下降;或者转换时钟周期之间的压降应小于1LSB (ADS8881 18位 ADC 上的压降为 LSB=38uV、VREF=5V)。

    大旁路电容器充当大电荷桶、并在位确定时提供瞬时电荷。  如果没有旁路电容器、外部基准电路将无法对这些瞬变做出足够快的响应、并且基准电压会出现过压降。

    SAR 基准输入的电流消耗是动态的、不是直流电流。  它包含幅值为10 mA 的相对较大、快速电流尖峰。  300uA 基准输入电流是在满载吞吐量下使用器件时 REF 输入端的"平均"电流消耗(这些瞬态的平均值)。

    随附一个 pdf、其中包含 SAR 基准输入演示文稿的一部分。  幻灯片2-6 包含了参考输入电流的非常详细的解释/分析、解释了与大电容值的关系、以保持参考稳定。 它还解释了 TINA SPICE SAR 基准输入模型。

    如果您有任何疑问、请查看并告知我。
    谢谢、此致、
    Luis