This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:频率覆盖高达6GHz

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677588/dac38rf85-frequency-covering-up-to-6ghz

器件型号:DAC38RF85

您好!

我能否使用处于第二奈奎斯特的 DAC38RF85器件覆盖高达6GHz 的频率?

如果是、您是否有文档显示了此模式下的 SFDR 性能?

谢谢!

此致、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们将研究您的问题的答案。
    有人很快就会回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    DAC38RFxx 有一个9抽头反向正弦滤波器(INVSINC)、此滤波器以可能的 DAC 更新速率(fDAC)运行

    用于使采样保持输出的频率响应平坦。 DAC 采样保持输出设置

    输出电流、并在一个 DAC 时钟周期内将其保持恒定、直到下一个采样、从而得到众所周知的结果

    sin (x)/x 或 sinc (x)频率响应。 反向正弦滤波器响应具有从0到0.4 x fDAc 的反向频率响应

    由于该滤波器设计用于在第1奈奎斯特区域中运行、因此第二奈奎斯特区域中的输出将具有功率损耗、并且不会呈线性。

    根据您的应用、此 设备可能不适合您。  我们在第二奈奎斯特区域中没有该部件的数据。

    此致、

    Jim