This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D500RF:替代问题

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D500RF, ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677606/adc12d500rf-the-replacement-question

器件型号:ADC12D500RF
主题中讨论的其他器件: ADC12D1000

大家好、

 ADC12D500RF 能否用作 ADC12D1000的引脚对引脚替代产品?  

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mickey

    在电气方面、这些器件是引脚兼容的、可与相同的电路板设计配合使用。 所有 I/O 和电源电压都相同。

    有2个关键的功能差异可通过轻微的固件/软件更改来处理:

    1. 输出 DCLK 和数据时序存在一些差异。 ADC12D500RF 仅在1:2多路信号分离器模式下使用时支持 SDR 输出时钟、而 ADC12D1000仅在1:2多路信号分离器模式下使用时支持 DDR 时钟。 在非多路信号分离器输出模式下、ADC12D500RF 支持 SDR 和 DDR 时钟模式、而 ADC12D1000仅具有 DDR 输出时钟。 要切换到 ADC12D500RF、可能需要稍作更新才能捕获逻辑、从而根据使用的电流模式来补偿这种差异。
    2. 这两个器件之间存在一些配置寄存器差异、主要与 ADC12D500RF 器件的一些附加功能相关。 因此、需要更新从系统固件或软件驱动的配置设置以考虑这些差异。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B