This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB69:ADS42JB69的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB69, DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677461/ads42jb69-unencrypted-spice-model-for-ads42jb69

器件型号:ADS42JB69
主题中讨论的其他器件: DS90LV001

您好!

您能否为 ADS42JB69提供未加密的 SPICE 模型?

谢谢、

Uttara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Uttara

    没有适用于 ADS42JB69的行为模型(SPICE 或其他格式)。

    我们确实提供了 IBIS 模型来验证数字 I/O 的信号质量 可在此处获取:

    http://www.ti.com/product/ADS42JB69/toolssoftware#simulationmodels

    我们还有一份应用报告、其中讨论了如何校正转换器的低频响应。 可从此处获取:

    http://www.ti.com/product/ADS42JB69/technicaldocuments#doctype1

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我们确实有用于此部件的 ibis 模型、但我们希望验证 SYSREF 信号的功能。 由于 ibis 不是直通模型、我们无法验证此功能、因此我们想知道即使仅针对这些引脚、我们是否也可以获得 SPICE 模型。

    谢谢、
    Uttara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Uttara

    我将看到我们是否可以提供其他任何东西。

    您能描述一下您尝试确认的 SYSREF 相关内容吗?

    它与 SYSREF 和 CLKIN 之间的时序有关、还是与其他一些详细信息有关?

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我们希望专门模拟 SYSREF 和 SYNC。 我们使用 DS90LV001驱动同步。 我们与 TI 的 AE (Mark Guastaferro)进行了交谈、起初他告诉我们、如果同步引脚是交流耦合的、则可以使用 DS90LV001驱动同步引脚、因为共模电压不对齐。 Mark 发送的一封电子邮件说、ADC 团队指出了一个有关同步信号交流耦合的问题。 在典型应用中、SYNC 信号在 JESD204B 初始化过程中仅切换几次。 同步后、它通常会被关闭。 由于它不是长时间计时、因此信号衰减到去耦电容器的 ADC 侧的共模电压。 这可能会导致接收器输入不稳定。 可以在去耦电容器的 ADC 侧放置弱上拉/下拉电阻以强制出现静态条件。 他还建议使用具有直流耦合的有源终端。 我们正在尝试通过仿真来确认此场景的正确终端方案。 因此、如果您可以至少为 SYNC 提供 SPICE 模型、我们可以在选择正确端接的同时进行仿真和验证。

    谢谢、
    Uttara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttara、

    上面应该已经描述的信号标记是 SYSREF、而不是 SYNC。 随附的是该器件的 IBIS 模型以及另一个展示如何驱动 SYNC 和 SYSREF 信号的示例的文档。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ads42jb69.ibse2e.ti.com/.../ADS42JB69_5F00_driving_5F00_sync_5F00_sysref.pptx